This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3134:MCAL 配置程序 EB Tresos

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM, AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/973047/ccs-tms570ls3134-mcal-configurator-eb-tresos

器件型号:TMS570LS3134
主题中讨论的其他器件:TMDX654IDKEVMAM6548

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我收到了客户关于 MCAL 配置程序 EB Tresos 的问题。
是否可以免费使用 EB Tresos?

我在下面找到了与此主题相关的帖子。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/708624

TI 似乎提供 MCAL 和技术支持、但不清楚如何获得 AUTOSAR MCAL 许可协议。
-这是 TI 与客户之间签署的许可证吗?
这是免费的吗?
-开发和生产之间的许可证有何区别?

请澄清。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、

    在安装 TMS570 MCAL 之前、您需要先"同意"一键式打包许可证。 此许可证包括所有适用的条款和限制。 我们免费提供 TMS570 MCAL。 TI 为仅在 TI 器件上与 TI MCAL 配合使用的客户许可并分发 EB Tresos MCAL 配置工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、
    我是 Koichiro 的客户 Naoya。
    我还有一个关于 MCAL 配置程序的问题。

    我使用的是 TMDX654IDKEVM。

    如上所述、是否可以在相同条件下使用 AM6548的 MCAL?

    谢谢、此致、
    Naoya Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoya、

    我将不得不推迟到支持 AM6548的团队来回答这一问题。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您的快速回复。

    是否可以确认您将与支持 AM6548的团队进行联系?

    谢谢、此致、
    Naoya Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoya、

    是的、我已经 Ping 团队对此主题本身作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoya、

    您使用的是哪个版本的 AM65x SDK?

    您能否提供有关 AM65x MCAL 用例的详细信息?

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunita、

    我使用的是 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM65X:07_00_00_05。

    我计划将其用于车载控制器通信。

    我想测试 AM6548的性能、以研究它是否会用于下一个产品。

    谢谢、此致、
    Naoya Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunita、

    我已阅读 MCAL 的使用条款。

    但我不知道 MCAL 配置程序(EB Tresos)是否可免费用于产品开发。

    请告诉我这方面的信息吗?

    谢谢、此致、

    Naoya Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoya、

    请注意、已从 AM65x 处理器 SDK7.1及更高版本中取消 MCAL 支持。

    如果您只是在为下一代器件做准备而寻找研究用途、那么您可以使用 SDK7.0 (您已经在寻找它)。

    和 EB tresos 评估许可证可与 SDK 一起提供。

    谢谢、此致、

    Sunita。