This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:GIO 高级中断不起作用。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/973584/launchxl2-rm57l-the-gio-high-level-interrupt-does-not-work

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件: TMDXRM57LHDK

你好

我在两个开发板上运行相同的应用:LAUNCHXL2-RM57L 和 TMDXRM57LHDK

应用程序管理3个中断:一个是 GIOA[1]、两个是 GIOB[1]和 GIOB[2]。

GIOA[1]和 GIOB[1]配置为高电平中断。

GIOB[2]被配置为低电平中断。

当应用程序在 TMDXRM57LHDK 开发板上运行时、一切都运行良好。

但是、当应用程序在 LAUNCHXL2-RM57L 上运行时、3个中断与低级矢量中断一起发生。

我该怎么办? 错误在哪里?

感谢你的帮助

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    电路板不应影响 GIO 中断的优先级设置。 请检查 LVLSET 寄存器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    LVLSET 寄存器配置正确、但在另一项任务中、在对 LVLCLR 寄存器进行错误写入后、配置复位。

    非常感谢您的建议和帮助

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jerome、很高兴知道问题已经解决。