This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/972344/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

尊敬的所有人:

我不熟悉 RM48微控制器和 CodeComposerStudio。 但我想估算程序使用的堆栈大小。 我遇到了复位问题。 我必须解决这个问题,尽管它非常令人失望。  

您能告诉我估算堆栈大小的方法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位可能是由 PLL 跳周、CPU 自检或 STC 自检引起的。 您可以增加堆栈大小以仔细检查复位是否由堆栈溢出引起。

    请使用 CCS-->View->Stack Usage 来检查堆栈使用情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢你的参与。 我可以参考堆栈使用情况。 我想将其作为列表输出。 可以用任何方式告诉我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Sone,

    我不知道 CCS 中堆栈使用的任何其他显示或输出选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、QJ Wang、

    谢谢你。