This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:合规性测试和自检

Guru**** 2766455 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/973738/rm48l952-compliance-tests-and-self-tests

器件型号:RM48L952

您好!

在 RM48L952上运行合规性测试时、如果启用了某些自检(CPU 和 CCM 自检)、似乎不能在 HW 上执行测试。 是否有允许在运行 CSP 测试时启用这些自检的设置或权变措施? 如果不是、从合规性的角度来看、在 CSP 运行期间将其禁用是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 CPU 自检 在测试完成后生成 CPU 复位、因此您需要再次从 TAU 运行测试用例。 您是否在 startup.c 中运行 CPU 自检或者将 CPU 自检添加到 自检文件夹中的 functest_selftest.h?