This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDT:器件建议

Guru**** 2986350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129CNCPDT, TM4C123GE6PZ, TM4C123GH6PGE, TM4C123GH6PZ, TM4C123GH6ZRB, TM4C123GH6ZXR, EK-TM4C123GXL, EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT, EK-TM4C129EXL, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/972321/tm4c129cncpdt-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TM4C129CNCPDT、 TM4C123、 TM4C123GE6PZ、 TM4C123GH6PGE、 TM4C123GH6PZ、 TM4C123GH6ZRB、 TM4C123GH6ZXR、 EK-TM4C123GXL、 EK-TM4C1294XL、 TM4C1294NCPDT、 EK-TM4C129EXL、 TM4C129ENCPDT

大家好、

我的客户正在寻找 MCU、他们的要求如下。

  • UART:6 (2个用于 RS232、2个用于 RS485、2个用于其他器件)
  • 全速 USB:1.  
  • CAN:2.  
  • GPIO:50
  • I2C:4.
  • SPI:1.
  • PWM:2.

我发现 TM4C129CNCPDT 可能满足要求。 您有更好的建议吗?

期待您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

     TM4C129将是一个不错的选择。 TM4C123将是另一款从外设角度满足您要求的 Tiva MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们拥有一组 TM4C123x 器件、可满足这些要求。 所有 TM4C123x 器件上都不提供双 CAN 总线和 USB、50 GPIO 仅在较大的封装类型上提供。 提供这组要求的器件包括:

    • TM4C123GE6PZ
    • TM4C123GH6PGE
    • TM4C123GH6PZ
    • TM4C123GH6ZRB
    • TM4C123GH6ZXR

    TM4C123GE6PZ 为128KB 闪存、其余为256KB 闪存。 有关完整的详细信息、请参阅我们更新的产品选择器指南: https://www.ti.com/lit/pdf/spmt285

    它们还提供四种总的变体封装类型:

    • 100 LQFP
    • 144 LQFP
    • 157BGA
    • 168 NFBGA

    对于 TM4C129x 器件、价格点会更高、如果他们不使用以太网、LCD 控制器或硬件加密、那么我不确定他们是否会因价格上涨而获得任何价值。 例外情况是它们需要更多的闪存大小、因为 TM4C129x 的起始地址为512 KB、并且大多数器件具有1 MB 的闪存。

    我们有一个有关 CAN 的新应用手册、TivaWare 提供了所有这些外设的示例:

    TM4C123x 的 EVM 是 EK-TM4C123GXL、但遗憾的是、它们无法通过该 EVM 获得50个 GPIO、TM4C1294NCPDT 可以提供初始评估值、因为它在 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上提供足够的 IO

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jacobi、

    感谢您的建议。

    客户对 TM4C129CNCPDT 感兴趣。 您能否分享 TM4C129CNCPDT 的硬件设计指南?  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在  TI.com 上看到了 TM4C1294NCPDT EVM。  我们是否有 TM4C129CNCPDT EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们没有适用于 TM4C129CNCPDT 的 EVM。 如果他们计划使用该器件的硬件加密功能、则应购买超集器件 EVM EK-TM4C129EXL。  该器件将组装 TM4C129ENCPDT。

    有关硬件设计指南、请将此文档发送给他们 :https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的快速回复。

    客户 将鉴定此设备。 他们需要 TI 提供 TM4C129CNCPDT 布局建议文件(这是其资质审核流程的必备文件)。 您能否帮助提供 TM4C129CNCPDT 布局指南文件? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    当然、这是我们的系统设计指南文档中的原理图和布局: https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

    对于 TM4C123x、如果他们决定使用该系列、我们也有相同的功能。