This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:如何在 Linux 下开发 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 并控制 DAC61402?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, DAC61402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/973435/msp-exp432e401y-how-to-develop-msp-exp432e401y-launchpad-and-control-dac61402-under-linux

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:DAC61402

大家好    、我已经订购了与 DAC61402集成的 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 和 BP-DAC81404EVM、那么如何使用 CCS 开发 MSP-EXP432E401Y 以使其输出不同的电压? 我想使其作为可编程电源。  有教程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以转到 TI Resource Explorer。 并找到适用于您的应用的相关示例项目。

    此致、

    现金 Hao