主题中讨论的其他器件:SEGGER、 EK-TM4C1294XL
大家好、我希望大家都好。
我是 Mirko Albano、我通过电子邮件收到了您的建议、建议您在 E2E 中发布我的查询。 在下面的部分中、有我的查询。
当我使用 SEGGER J-Link 探针在 Code Composer Studio 中运行调试执行时、当我启动调试按钮时、我输入的断点被禁用。
我向您解释所有步骤:
- 通过 JTAG 接口将 J-Link 连接到目标器件;
- 通过 USB 将 J-Link 连接到 PC 主机;
- 为目标器件加电;
- 打开 CCS;
- 设置断点、双击行号旁边的、CCS 将在断点选项卡中显示带有蓝光圈的标记框(这是可以的!);
- 使用调试选项开始调试;
- 调试启动后、CCS 创建一个与创建的断点属性相同的新断点(名称、行和类型相同)、但图标显示一个带有黄色警告符号的灰色圆圈、并且在"[S/W BP"旁边添加了字符串"- disabled]"。
希望我能澄清一下这种情况。
等待您的响应。
此致。