This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于使用 SafeTI-HALCoGen-CSP (生成错误-按"inszt"文件)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/970780/about-use-safeti-halcogen-csp-build-error---by-inszt-file

主题中讨论的其他器件:HALCOGENSAFETI-HALCOGEN-CSP

当使用 SafeTI-HALCoGen-CSP 时、"inszt_xxx.c"文件会在 HALCoGen 源中自动生成、该源代码用作测试代码。

 生成"inszt_xxx.c"文件后 、编译 失败。

我的问题是、

1.为什么生成"inszt_xxx.c"文件?

2.如何阻止  生成的"inszt_xxx.c"文件? 如果不可能、如何在 编译中除了"inszt_xxx.c"文件?

此致、

米尼宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    我没有找到 inszt_xxx.c 文件。 您能告诉我此文件的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    很抱歉耽误你的回答。 以下是我的 HALCoGen 源代码、用作"SafeTI HALCoGen CSP for TMS570LC43x 器件04.07.01"。

    inszt_hl_xxxx.c 文件在 HALCoGen 源文件夹中如下所示。

    此致、

    米尼宇


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    很抱歉耽误你的回答。 以下是我的 HALCoGen 源代码、用作"SafeTI HALCoGen CSP for TMS570LC43x 器件04.07.01"。

    inszt_hl_xxxx.c 文件在 HALCoGen 源文件夹中如下所示。

    此致、

    米尼宇


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Minwoo、

    我已安装 HALCoGen CSP、但找不到文件夹和文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    我申请具有 TMS570LC43xx 的 HALCoGen-CSP。 我收到了 HALCoGen-CSP 1.0版。

    在示例项目中、不会生成"inszt_xxx.c"文件。   我的项目中使用的 HALCoGen 有时会生成"inszt_xxx.c"文件。

    我不知道 这种差异的作用是什么。

    因此 、我通过更改一些设置参数来使用示例项目 HALCoGen。  使用 HALCoGen-CSP 没问题。

    感谢您的善意帮助。

    此致、

    米尼宇