This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:USB-A 端口、例如基于 MSP432E4闪存的 USB DFU 引导加载程序示例。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/973372/msp432e401y-usb-a-port-for-example-msp432e4-flash-based-usb-dfu-boot-loader-example

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我有一个带有 MSP432E401Y 的定制板、其中有一个 USB-A 端口连接到 MSP 上的 USB 引脚、我想知道如何使用 USB-A 端口使用引导加载程序串行 USB 示例。 此外、是否有方法可以将 USB 记忆棒与程序输出文件连接以进行固件升级。

谢谢