This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:连接 Marvell 交换机

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/973025/tm4c1294ncpdt-connect-with-marvell-switch

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TM4C1294NCPD 和 88E6190X (Marvell 的芯片)。

目前、客户希望实现以太网功能。 电路上使用电容隔离。

TM4C1294需要通过49.9 Ω 上拉至3V3、但不需要上拉 Marvell。

检查信息后、我发现这是电流类型和电压类型 phy 的连接。 因此、如果上拉电阻器未连接到 Marvell 侧、如何修改 TM4C1294?

请帮助。