请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 当我使用 TI 的 TM4C1294NCPDTI 通过以太网与 Marvell 的88E6190X 进行通信时、因为 PCB 的空间非常大、所以我 使用电容进行隔离、但 TM4C1294NCPDTI 的差分对需要上拉至3V3、但 88E6190X 不需要上拉、检查了数据表后、 我发现这种连接称为"电流模式 phy 和电压模式 phy 之间的连接"、为了确保芯片可靠运行、请帮助查看如何设计这一部件、thaks