This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:深度睡眠 MSP432P401R

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/971375/msp432p401r-deep-sleep-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

我正在为使用 PCM_GO_TO_lmp3_MSP_EXP432P401R_nortos_cc3的 MSP432电源管理课程准备一个技术讲座。

Q1: 为什么当 MSP432进入深度睡眠模式时、电路板上的 LED (开关 s1旁边的绿色和红色;p1.1)保持亮起状态? 它是否与深度睡眠概念不符?

Q2:PA、PB、PC 等是端口 A、B、C 等 但是、我在 MSP432引脚布局图中找不到它。 那么、这些端口基本上位于何处。 我也在 MSP432数据表中找不到它。

提前感谢您。

莫斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="Mostafa Hajian"]Q1: 当 MSP432进入深度睡眠模式时、为什么板上的 LED (开关 s1旁边的绿色和红色;p1.1)保持亮起? 它是否与深度睡眠概念不符?[/引述]

    LED101和 LED102连接到板载 XDS110调试探针,如 《MSP432P401R SimpleLinkTm微控制器 LaunchPadTm开发套件用户指南》中的原理图(图31)所示。 它们未连接到目标 MSP432。

    [引用 user="Mostafa Hajian"]Q2:PA、PB、PC 等是端口 A、B、C 等 但是、我在 MSP432引脚布局图中找不到它。 那么、这些端口基本上位于何处。 在 MSP432数据表中也找不到它。

    根据 《MSP432P4xx SimpleLinkTm微控制器技术参考手册》第12.4节:

    端口 A 是端口1和端口2的16位组合。 同样、端口 B 是端口3和端口4的组合、端口 C 是端口5和端口6的组合、依此类推。 此配置允许应用程序单独或组合访问端口。

    此致、

    James