请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 大家好、
我已通过 EPI 端口将 FPGA 连接到1294控制器。
FPGA 具有用于存储5MB 数据的 FIFO。
此数据必须从 FPGA (使用 DMA)检索并使用以太网控制器(使用 DMA)发送到客户端。
请告诉我一个示例、如何在两个外设之间使用 DMA 传输数据。
注意:从 FPGA 传输数据时、我不想将其复制到本地存储器中。
感谢你的帮助。