This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:SDRAM 被用作异步总线

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/971035/tms570lc4357-ep-sdram-used-as-asynchronous-bus

器件型号:TMS570LC4357-EP

您好!

我有4个希望与之连接的异步 EMIF 器件。 我知道有3个异步 EMIF 外设、我希望利用 SRRAM EMIF 与异步器件进行通信、而不是与 SDRAM 进行通信。 是否可以将 SDRAM EMIF 外设配置为与 异步 EMIF 器件连接? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能、异步存储器不能直接连接到 EMIF 同步接口。  

    对于异步存储器接口、写入使能将触发写入操作。 写入地址建立时间和保持时间以及数据建立时间和保持时间基于写入使能脉冲的上升沿和下降沿。 每次写入操作时、写入操作必须切换。

    对于同步存储器接口、地址和数据在时钟边沿而不是写入使能边沿上进行寄存。