请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 场景->主设备、具有3个外设。 理想情况下、外设应始终充当从设备、但其中一个从设备具有某种反馈机制来检查连接是否有效、以防在特定间隔后主机未进行通信。 由于这种通信、会发生串扰、I2C 会挂起、从而中断所有通信。
因此、我计划使用的是将该特定外设连接到其他 GPIO、并在需要时将所有数据从 GPIO 重定向到原始 I2C 总线、而不需要时、我可以停止通信、以便其他外设正常工作。
注意:这个特定的外设并不是一直需要的、而是大约30%的时间、所以我正在寻找一种方法、在这种方法中、我不必手动从 I2Cbus 上拔下和插入提到的外设