This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:上电时、IO 引脚默认状态

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/968928/tms570lc4357-ep-io-pins-default-state-when-powered-on

器件型号:TMS570LC4357-EP

大家好、团队、

我的客户对 TMS570LC4357-EP 有疑问。  如果他们将一个芯片取出并打开电源(不刷写)、他们希望 IO 引脚处于什么状态? (输出高/低、高阻抗等)?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是输入引脚、但不一定是高阻抗。 具体取决于引脚。 他们应查看数据表(表3-2)的端子功能部分、以查看每个引脚的默认拉电流状态。 然后检查第4.8节以查看上拉或下拉的最大和最小电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    后续行动,是否有方法“去闪存”MCU? 即恢复到默认出厂设置?  我的客户在刷写处理器之前发现了奇怪的行为、希望现在能够重新创建问题。  

    此致、

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需擦除整个闪存即可。 这就是从工厂发货的方式。