This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于使用 SafeTI-HALCoGen-CSP (构建错误)

Guru**** 2754405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/968618/about-use-safeti-halcogen-csp-build-error

主题中讨论的其他器件:SAFETI-HALCOGEN-CSPHALCOGENTMS570LC4357

我需要认证 HALCoGen,因此我请求并接收 SafeTI-HALCoGen-CSP (芯片:TMS570LC4357)

当我测试示例项目时、出现错误。 但我不知道问题是什么。

1.环境设置

 -编译器已更改:arm_5.1.6 -> ti-cgt-arm_18.1.4.LTS (构建选项: e2e.ti.com/.../8666.BuildOptions.txt)

 - LDRAUnit 许可证(已购买 LDRA 许可证)

 -操作系统(Window 10 64位)

2.  编译错误如下所示。   

 -"HALCoGenTAU"中出现错误

 

 -日志文件(ADC1_Unit 测试) : e2e.ti.com/.../6114.Log.txt)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在 "Scripts"文件夹中的 Create_Make_file_HCG.pl 脚本中进行所需的更改、如"Release_Note"文档中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helle Sunil、

    感谢你的帮助。

    但我更改 了 Create_Make_file_HCG.pl。 因此我可以使用 LDRAunit 进行构建。

    在 HALCoGenTAU 输出窗口中:“Build Failed...”  => 可以 检查哪个文件?

    此致、

    米尼宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    应该有一个 CompileLog.txt 文件。 您能否检查此文件以了解生成错误的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    在 THER Debug 文件夹中、Makefile.mk 不起作用。 因此没有 CompileLog.txt 文件。

    我可以检查 UnitTest 文件夹中 Log.txt 文件中的错误

    =>不能生成"cmd.exe":HCG_Unit_Test.pl 第375行没有这样的文件或目录

    关于此错误、

    1.在“Unit_Test_LDRA.pl”中,打印不起作用(我不能在任何位置检查日志)

    2.我发现"ParseTestbedIni"函数(使用注释处理)中出现错误。 "ParseTestbedIni"函数有什么问题?

    此致、

    米尼宇