This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:通过复位进行数据存储

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/969207/rm57l843-data-storage-through-reset

器件型号:RM57L843

您好!  

是否有推荐的方法来存储重置后持续存在的数据? 我们一直在高 RAM 存储数据、但这并不可靠。  

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    闪存组7可被用作一个仿真 EEPROM (FEE)。 您可以将数据保存到 EEPROM。 组7的大小为64KB、FEE 算法需要至少2个虚拟扇区来存储数据、因此每个虚拟扇区的最大大小为32KB。 如果您的数据超过32KB、您可以使用 F021闪存 API 将数据编程到闪存组0或闪存组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    关于闪存组7、我了解到存在最大写入周期数、因此我们更愿意将其保留为备份选项。 是否有其他替代方案?

    谢谢、  

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    对于组7、具有15年数据保留要求的写入/擦除周期为100K、对于组0/1、写入/擦除周期为1K。