This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:运行 STC2时出现故障

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/969206/rm57l843-trouble-running-stc2

器件型号:RM57L843

您好!  

我的客户能够让两个 CPU 内核和 uSCU 的 STC1运行、但是当他们尝试为两个 N2HET 模块运行 STC2时遇到问题、并且无法 让它们运行。 它们写入两个 HETGCR 寄存器的位0、但程序执行在复位前挂起。 您能否帮助建议如何运行此测试?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    请在此处找到使用 STC2的示例: