This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:ePWM 配置

Guru**** 2539870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/968003/ccs-tms570ls0714-epwm-configuration

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

客户已从 TI.com 申请 MCAL -"AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00-installer.exe"。 现在、他们发现实际项目配置中没有"ePWM"模块。 您能为客户确认吗? 该模块在免费应用程序版本中不可用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    MCAL 驱动程序不支持 ePWM。 MCAL 支持使用 N2HET 的 PWM 和 ICU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   但在 "mcal- AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00-installer.exe"中,没有 "N2HET"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   我们了解到 TMS570LS0714芯片的 MCAL 已更新版本(例如05.04.00)。 MCAL 的最新版本是什么?  新版本中是否有"ePWM"模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    最新版本为6.0.0。 最新的驱动程序也不支持 ePWM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       感谢您的回复。

    谢谢、此致、
    WENSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  您能告诉我从哪里下载最新版本6.0.0和 Tresos 工具进行配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件向您发送联系信息。