This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TI FMEDA PFH 与 SIL IEC61508的对比

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/968565/tms570ls3137-ti-fmeda-pfh-vs-sil-iec61508

在赫丘利斯 LS12x 和 LS11x FMEDA 的摘要表的结果表 IEC61508中、有4列(芯片永久、芯片瞬态、封装永久、超总和)归因于 FIT、PFH、SFF 等不同的结果

您应该使用什么列来确定该组件的 SIL (根据 IEC61508使用您的 PFH)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用"Overall Sum (总体求和)"列来识别用于根据 IEC 61508确定 SIL 级别的 SFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你