This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:设计文件层堆栈

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/968554/tmds570ls31hdk-design-files-layer-stack

器件型号:TMDS570LS31HDK

大家好、

根据客户的说法、PCB 的 TMDS570LS31HDK 设计文件针对信号布线进行了大部分0.127mm 的跟踪、非常适合 BGA 迂回布线。 但是、设计文件似乎不包含 PCB 的层堆栈。 是否对0.127mm 布线阻抗进行了控制? 如果是、那么阻抗是多少?

我们是否有可与客户共享 的 TMDS570LS31HDK 层堆栈?

谢谢、

Jonathan