This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 客户尝试更换 STM32L010F4P6

Guru**** 2502335 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1012386/customer-trying-to-replace-the-stm32l010f4p6

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2153

您好!

我的客户正在尝试更换他们的 STM32L010F4P6 (https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l010f4.html)。  我检查了交叉参考、找不到任何东西。  我想为具有>=引脚、最大频率等的 MCU 做一个推销  此外、它必须 具有内置的引导加载程序、以便可以通过 UART 对其进行编程。  主要的关键是、它能够准确测量高达~200kHz 的频率、然后生成 PWM 输出、以~50kHz 的频率触发 IR 标记。 我们使用2个模拟输入以及一些更简单的 GPIO。

 有什么建议吗?  

最棒的

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有人能帮我解决这个问题吗? 非常感谢您的帮助。 我的客户正在努力、因为他们当前的 ST MCU 缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户正在尝试更换他们的 STM32L010F4P6 (https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l010f4.html)。  我检查了交叉参考、找不到任何东西。  

    他需要:"它必须 具有内置的引导加载程序、以便可以通过 UART 对其进行编程。  主要的关键是、它能够准确测量高达~200kHz 的频率、然后生成 PWM 输出、以~50kHz 的频率触发 IR 标记。 我们使用2个模拟输入以及一些更简单的 GPIO。  请参阅原理图的第2页以查看连接。

     对于具有相同功能或更具成本效益的 MCU 有什么建议?  

    最棒的

    Alex

    e2e.ti.com/.../2577.SD_2D00_10006534R02.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如何了解 MSP430FR2153 https://www.ti.com/product/MSP430FR2153