This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules F021FLASHAPI:源代码

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1013644/hercules-f021flashapi-source-code

器件型号:Hercules F021FLASHAPI
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

大家好、团队、

我们有一位客户 为其客户选择 TMS570LC4357作为新的商业安全微控制器。 他们正在评估优缺点:有很多优缺点、因为这款微控制 器是一款安全微控制器、已用于太空程序。 他们建议在商用载人车辆中使用此微控制器、并且需要使用 EEPROM/FLASH 空间来记录关键数据。 巧妙地、F021闪存 API 被视为黑盒、无需进行 DO-178 dal 认证。 是否有可能具有 API 的完整源代码或者至少有使用 FSM 对 EEPROM/FLASH 中的数据进行编程/擦除的步骤?  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我只会向您发送一封电子邮件。