This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:RM48 USB 主机-外部存储器访问

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1013381/tmdsrm48hdk-rm48-usb-host---external-memory-access

器件型号:TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件:RM48L952

你好
我们使用的是 RM48 HDK。
是否可以通过将 RM48L952设置为具有 USB 类型的主机来访问外部存储器?
如果可能、是否有任何方法?
外部存储器正在使用 eMMC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    是的、您可以将 RM48配置为 USB 主机、以便从 USB 存储器读取/写入数据。 很抱歉、我没有访问外部 USB 存储器的示例。