This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:我已经创建了一个新的空主工程、在将任何内容添加到这个新创建的工程之前、我单击了"Debug""button". 短时间后、新的小窗口打开、提示:"无法从 XML 文件 G 读取系统设置数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1013203/tm4c1294ncpdt-i-have-created-a-new-empty-main-project-and-before-adding-anything-to-this-newly-created-project-i-clicked-on-debug-button-after-a-short-while-a-new-small-window-opened-saying-cannot-read-system-setup-data-from-

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

下面是我的压缩项目:

e2e.ti.com/.../_5F00_oneByteXfer3.zip

我已经引用了错误消息。 我不需要任何其他信息。

我的问题是:

-项目有什么问题,如何解决?

-创建项目时做了哪些不当操作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的新项目没有与其关联的目标配置文件。 此文件标识了连接到 JTAG 的硬件。 如果您使用的 Launchpad 具有内置 Stellaris ICDI、则启动新项目的最佳方法是从相应的 TivaWare 目录中导入"project0"。 例如:  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\project0

    然后重命名项目并开始修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、很高兴您回答了。 我现在将进行检查并返回结果。 再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、很高兴您回答了。 我现在将进行检查并返回结果。 再次感谢您