This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:如何通过 Uniflash 对 RM48 OTP 区域进行编程

Guru**** 2769285 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1012889/rm48l952-how-to-program-rm48-otp-areas-via-uniflash

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

如何通过 Uniflash 对 RM48 OTP 区域进行编程
您好!
问题1.
我正在使用 TI RM48L952器件、需要澄清如何使用 TI Uniflash 程序通过 JTAG 对闪存的 OTP 客户部分进行编程。
我在 Uniflash 中找不到用于对 OTP 进行编程的任何接口、编程 RM48时的 Uniflash 窗口与编程 C28x 时的窗口不同。
问题2.
当 Uniflash 读取 OTP 内容时,我发现所有空白 OTP 区域中的默认值并非总是0xFFFF?

default value of OTP Question

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    OTP 仅是一个闪存扇区的程序。 一旦它被编程、它就不能被擦除。  客户 OTP 的第一个128位用于 AJSM 密钥。  一旦 JTAG 被锁定、在不提供解锁密钥的情况下、目标方不能通过 JTAG 连接。  

    要对客户 OTP 进行编程、应选中 Uniflash GUI 上的"启用 OTP 存储器编程"选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    再一次:如果您写入客户 OTP、请确保您不会无意中写入 AJSM 位置(0xF0000000-0xF000000F)、否则您将锁定器件。 您可以从地址0xF0000010开始写入数据。