This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:如何将特殊引脚配置为 GPIO?

Guru**** 2807625 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1012737/tms570ls1224-how-to-configure-special-pins-to-gpio

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、团队、

我有一个客户询问以下引脚的配置: N2HET 引脚/ MIBSPI 引脚/ CAN1TX 引脚到 GPIO。

下面是他的完整记录:

如何使用 N2HET 引脚/ MIBSPI 引脚/ CAN1TX 引脚作为 GPIO 并输出一个逻辑"高电平"。
实际上,我想使用一些 N2HET 引脚作为 N2HET 功能来输出 PWM,而一些 N2HET 只用作 GPIO (输出一个逻辑“高电平”)。 我想知道在 CCS 中将 HET 引脚配置为 GPIO (输入/输出)。 我需要在 Halcogen 中配置什么?
N2HET1[29] AS 的输入引脚'(GIO)
N2HET[1]/N2HET2[8] as'输入引脚'(GIO)
N2HET1[27] as'输入引脚'(GIO)
N2HET1[11]作为"输出引脚"(GIO)
N2HET2[0] as'输出引脚'(GIO)
N2HET2[4] AS 的输入引脚'(GIO)
此外、如何使特定引脚为 N2HET2[4]输出 A "逻辑高电平"。

是否可以将这些引脚设置为 GPIO? 我看到一篇文章说 CAT Rx/Tx 引脚是可能的、但如何实现呢?

感谢您的指导和持续支持。

此致、

阿尔基·A.