This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:与 MSP432微控制器相连的图形 LCD

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1008538/msp432p401r-graphical-lcd-interfacing-to-msp432-microcontroller

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP430WARE

您好!

我们希望将图形 LCD (320x480p)连接到 MSP432微控制器。 为此、我们有以下问题、

  1. TI 是否提供图形显示屏幕设计工具? 或者、我们必须注意固件本身?
  2. TI 是否有现成的 LCD 图形库、如果有、这些库是否为通用库、即是否适用于所有 LCD?

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    下面 指向 MSP432图形库的链接。  遗憾的是、没有设计工具、但有示例和 API 指南。

    根据最新的发行说明、该库提供了模板来添加新的图形显示支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的回复。

    我们完成了您共享的链接。 只有几个问题;

    • 我们找不到任何链接来下载库
    • 在同一页的"安装和使用"下、我们了解了 MSPware。 因此、我们在 https://www.ti.com/tool/MSPWARE 链接中搜索并在"Downloads (下载)"下找到 MSP430WARE SDK。
    • 现在的问题是、当我们在设计中使用 MSP432时、我们可以直接使用 MSP430WARE SDK、还是有单独的 SDK 仅适用于 MSP432?

    如果您有任何其他建议、请告知我们。

    此致、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    让我们确保对齐。

    可能我发布了错误的链接。  此链接-> https://www.ti.com/tool/MSP-GRLIB

    这是 MSP430和 MSP432共享的公共库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。