各位专家、您好!
问题1:您能告诉我 闪存存储器的写入(程序)和擦除周期数量的典型值和最大值吗?
Q2:为什么没有为 MSP432E401Y 中闪存的写入(程序)和擦除周期数量指定典型值和最大值?
最棒的地方
还不错
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
问题1:您能告诉我 闪存存储器的写入(程序)和擦除周期数量的典型值和最大值吗?
Q2:为什么没有为 MSP432E401Y 中闪存的写入(程序)和擦除周期数量指定典型值和最大值?
最棒的地方
还不错
尊敬的 Dennis Lehman:
[引用 userid="114745" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1008856/msp432e401y-the-typ-and-max-values-for-the-number-of-write-and-erase-cycles-for-flash-memory/3731512 #3731512"]我有点困惑。 我看不到由于电源故障而导致的数据备份时间与擦除/写入周期的数量有什么关系。
也许他们可以帮助描述这种情况- 什么是应用? 器件执行循环通电的频率如何? 他们是否希望在每次下电上电时都将数据存储在闪存中?
[/报价]他们希望有时间在加电或电源期间因某些因素导致电源故障时存储数据备份。
MSP432E401Y 的主要功能是对特定对象进行计数并将其存储在器件中、或将信息发送到外部器件。 电源将每天完全关闭一次。 如果发生电源故障并且统计的数据丢失、这将是此 应用的一个大问题。 因此、他们希望确保在完全断电之前有多少时间可以备份数据。
另外一个问题是、他们是否可以使用"tPROG64"作为将数据写入闪存的时间(而不是周期数)的参考?
至于擦除、我在"tTERASE、TME"中找到了相关信息、因此请让我检查写入时间的参考点。 如果他们可以引用上述"tPROG64"、我认为他们可以采取措施、例如通过为 MSP432E401Y 使用外部电容器来预留备用时间。
此致、
还不错
您好、O.H、
数据表中指定了写入闪存所需的时间、但我想客户问的是、在断电事件期间、他必须花费多少时间执行写入、对吧?
该时间由电源电压的衰减决定。 在上图中、C1显示为10uF 和100uF。
当 C1为10uF 时、可用于写入闪存的时间是从检测到衰减时的5V 电源(或任何电源电压)的时间点开始。 在此示例中、比较器(外部或内部)的阈值设置为4.5V、并在 MSP 上触发中断。 您还可以在 MSP 上使用 ADC 通道。 从检测到的时间(t0)和到 Vbor (t1)的时间如图所示。 理论上、这是写入闪存的时间。 您可以看到、Ny 将电源电容增加到100uF、可以延长衰减、从而提供更多时间(T2)到(T3)写入闪存。
这有道理吗?