This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:更多 DCAN 消息框??

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006040/tms570ls0714-more-dcan-message-boxes

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HalCoGen 只允许0714和0914器件有32个消息框。 不能增加??

在快速浏览1227、0714、0914数据表时,它们具有完全相同的 DCAN1 RAM 内存映射, 所以为什么消息框更少?

1227:

0714

0914.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    如果有方法从其他中重新声明/重新分配消息框 RAM,则未使用的 DCAN??  如果说我禁用除 DCAN1之外的所有 DCAN,是否可以对第一个 DCAN1使用它们的任何消息框 RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    144引脚 PGE 封装上的 DCAN 模块具有64个邮箱。 但100引脚 PZ 封装具有较少的邮箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,消息框不是完全基于 RAM 的对象。 因此、如果您有足够的 RAM、您不能创建更多 RAM。。。? RAM 限制是否在 DCAN 模块内部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能在数据表中显示 PZ 的邮箱较少的确切位置。 ?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想从0714数据表中强调这一点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 您上一篇帖子之前收到了此通知/电子邮件。 是否有此错误,您是否删除了它,或者它是否是一条丢失的消息。 :

    我必须补充的是、我没有使用这些设备 ATM 来测试任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了设计规格、LS0714PZ 上的两个 DCAN 模块都支持64个邮箱。 您是否尝试使用邮箱64传输 CAN 消息? 我明天会尝试这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果我手头有设备,我可能不会再问了。

    我还有一周时间要在我的桌子上拿一个。 只有1227

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 然后、还需要注意的是、HalCoGen _only_为 CAN2提供了16个消息框。  BAH,为什么/如何...

    我真的不明白这种计算是如何工作的。  以及如何真正阅读 TI 数据表和手册-对我来说是最全面的。   器件手册、64盒。  数据表中、看起来是64。  内存映射中的每个 DCAN RAM 帧为2KB。  所以,总消息 RAM 受到 DCAN 变体的限制?  从何处获取该信息?

    LC4357等规格更高的设备具有8KB DCANx 帧,但只有64个消息框... ?  似乎你可以适应很多其他的东西...

    某些内部 DCAN 计数器的魔术64绝对限制是否会绕回?  如何检查特定 TMS570x....上使用的 DCAN 模块的实际内部消息 RAM 大小 ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、v01d、

    TMS570LS0714PZ 上的 DCAN1和 DCAN2模块支持64个邮箱。 LS714PZ 和 LS0914PZ 器件的 HAL DCAN 配置 GUI 上存在软件错误。

    TMS570LC43x 具有8KB DCAN RAM、2KB 用于报文对象、2KB 用于 ECC、剩余4KB 用于将来使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了我的0914、我可以确认它至少有64个在 CAN1上工作。  0714仍需检查,但我假设您已确认其64。

    感谢您对有关框架尺寸和框的上述问题的解释。

    BTW: 如果 在43x 设备上为 ECC 配置2K, 那么如何在0714上为2K 的总帧大小适合64个消息框... ?    64 x 24 (每个对象的字节)= 1536;  2048 - 1536 =为 ECC 保留的512字节、不会? ECC 在这里只需要512字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS0714上的 CAN RAM 仅支持奇偶校验、不支持 ECC。