This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:N2HET I/O:引脚输入中断

Guru**** 2767975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1012125/tms570ls0914-n2het-i-o-interrupt-on-pin-input

器件型号:TMS570LS0914

如果将 N2HET 引脚用作通用 I/O、 则可以根据手册进行设置、清除读取和写入引脚输出。

但是、您能否在 N2HET 引脚输入上中断、而无需运行 N2HET 程序来寻找引脚更改并生成地址中断?   基本上在 N2HET 引脚之一上生成中断、但_without _专用指令/地址中断、 如 Gio...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 V01d、

    否 如果引脚被用作一个 GIO 输入、N2HET 不会生成到 CPU 的中断。