This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:随频率变化的功耗

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1011931/tms570ls0714-power-consumption-with-frequency

器件型号:TMS570LS0714

您好!  

我真的很担心该器件的功耗。 在进行一些直流/直流和 LDO 功率转换后、我想使用12 Ah 电池组运行它、 但是、在查看其数据表(第39页的表5.6)中的额定功耗后、我发现在100MHz 时钟频率下、它大约为130mA、在160MHz 时、它大约为160mA。

事实是、我不确定这是否是总电流消耗、以及是否可以降低总电流消耗。 实际上、我计划使用16 MHz 晶体、您能否提供有关这个新频率的功耗的一些数字?

此致、

Nicolás μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LBIST 和 PBIST 期间、它可达到390mA。 这是仅 CPU 内核消耗的电流。 IO 和 ADC 也会消耗功率。 请参阅以下应用手册:

    www.tij.co.jp/.../spna173.pdf