请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0714 您好!
我真的很担心该器件的功耗。 在进行一些直流/直流和 LDO 功率转换后、我想使用12 Ah 电池组运行它、 但是、在查看其数据表(第39页的表5.6)中的额定功耗后、我发现在100MHz 时钟频率下、它大约为130mA、在160MHz 时、它大约为160mA。
事实是、我不确定这是否是总电流消耗、以及是否可以降低总电流消耗。 实际上、我计划使用16 MHz 晶体、您能否提供有关这个新频率的功耗的一些数字?
此致、
Nicolás μ A