This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4111:如何在 CCS v10中使用 MSP432使用和实现 Hwi、Swi、任务模块

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1011562/msp432p4111-how-to-use-and-implement-hwi-swi-tasks-modules-with-msp432-in-ccs-v10

器件型号:MSP432P4111

正在阅读  TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)用户指南  、以更熟悉 BIOS 模块以及如何使用不同类型的中断;

问题是本手册是参考旧版本的 CCS 构建的(我认为是 v.5)、因此当我阅读有关这些中断以及如何配置和正确使用它们的示例时、它不适用于当前版本10.3的 CCS; 我认为问题是最近添加了 SysConfig GUI 工具、以便于进行配置。

因此、我不知道如何构建和使用这些模块、因为当我将代码示例放在 CCS v10中的工作簿中时、会返回错误。

即使该示例(例如:SwiHookExample.c)在 TI 资源浏览器中不可用。

任何人都可以告诉我如何在 CCS 版本10中逐步添加、使用和构建软件/硬件/任务中断模块?(因为我不是 IDE 的专家、而且此版本中没有有关这些主题的教程)。

另外  ,不确定 SysConfig 是否可以添加这些模块,以及是否可以按照用户指南中所述编辑配置文件??