This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMDX570LC43HDK 中的 SD 卡驱动程序

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMDX570LC43HDK, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1011022/tms570lc4357-sd-card-driver-in-tmdx570lc43hdk

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMDX570LC43HDKHALCOGEN

大家好、

我不熟悉 TMS570LC4357 MCU,我有 TMDX570LC43HDK 硬件,因此我需要检查 SD 卡的读、写和附加功能  

我已编译并下载 TMS570LC43x_HDK_SDCard_mibspiDMA 代码以进行测试  

我们是否可以编写文件?

您是否有 SD 卡的任何更新代码、请告诉我如何使用 TMS570LC4357。

 使用 MIBSPI2的 SD 卡的 HalCoGen 设置

请指导我在 HalCoGen 中为 SDCard 驱动程序 MIBSPI2选择完美的设置  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此示例仅支持从 SD 卡打开文件和读取数据。 我没有任何计划更新示例以包括将数据写入文件。