This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952 ADREFH 和 ADREFO 引脚

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1010948/rm48l952-rm48l952-adrefh-and-adrefo-pins

器件型号:RM48L952

你(们)好

在 RM48L952DPGET MCU 中、我们的设计中未使用引脚编号66 (ADREFH)和67 (ADREFO)。 这些引脚是否可以保持悬空或连接任何所需的引脚。

请回复

此致

Abishek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!  

    即使您不打算在应用中使用片上 ADC、ADC 基准和工作电源仍应处于建议的工作范围内。 ADC 不会从 ADREFHI 汲取电流、除非它正在执行转换。 您还可以将 ADC 内核置于断电模式、以便从 VCCAD 电源汲取的电流最小(仅泄漏、~5uA)。

    未使用的 ADC 输入可保持未连接状态并连接至 GND。