This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:SAFETI HALCOGEN#39;

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1010842/safeti-halcogen-csp-safeti-halcogen

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户需要确认  、在执行功能安全项目时、他们是否可以使用 hacodgen 而不是 Mcal 驱动器?

BR。

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Leon、

    MCAL 驱动程序不支持所有外设。 MCAL 设计为由 Autosar 使用。 如果您的客户使用 Autosar、则需要 MCLA。

    是的、您可以将 HALCoGen 生成的外设驱动程序用于功能安全相关项目。