This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:使用 MSP432p401r 和 CC3100 Boost 建立 MQTT 连接的示例代码

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1010814/msp432p401r-example-code-for-establishing-a-mqtt-connection-using-msp432p401r-and-cc3100-boost

器件型号:MSP432P401R
Thread 中讨论的其他器件:Energia、 CC3100

您好!

在 CCS Composer 中、我无法将 CC3100 Boost 作为 MQTT 客户端运行。 我有一个在 Energia 中运行的示例代码、该代码运行得很好、但我正在开发一个 IOT 课程的实验、我需要在 CCS 中运行的内容。

我知道我可以将 Energia 草图导入 CCS、但我想以 CCS 格式提供一个示例、以保持实验的一致性。 我在网上和通过 Resource Explorer 查看了一些在 CCS 中运行的电路板的代码。 是否有人还能指出我的任何参考?

在我的 Energia sketch 中、我将使用稍微修改的代码来创建"PubSubClient"选项卡下的"MQTTBasicWifi"示例。 我可以有效地轮询和推入 Adafruit IO API。

此致、

Aidan