This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:USB - VBUS 引脚连接查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009274/tm4c1294ncpdt-usb---vbus-pin-connection-queries

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TPS2052B

我们在设计中使用 TM4C1294NCPDTI3。 我们有一个有关 VBUS 连接的查询。

我们的应用是将 USB 笔驱动器连接到端口(主机)。 我们需要检测 USB 有源器件的连接/移除。


1.如何处理 TM4C1294NCPDTI3上的 VBUS 引脚?
a)我们是否需要将其连接到 USB 连接器?
b) TM4C1294NCPDTI3中的 VBUS 引脚是否提供5V 电压和电流来为 USB 待机电流供电?
C)我们使用电源开关来保护外部 USB 问题、因为我们能否将 TM4C1294NCPDTI3的 VBUS 连接到电源开关 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francy、

    [引用 userid="361046" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1009274/tm4c1294ncpdt-usb---vbus-pin-connection-queries a)]我们是否需要将其连接到 USB 连接器?

    如果 USB 笔驱动器不能保证每次都能自供电、则需要将 VBUS 引出至 USB 连接器。

    [引用 userid="361046" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1009274/tm4c1294ncpdt-usb---vbus-pin-connection-queries )b) TM4C1294NCPDTI3中的 VBUS 引脚是否提供5V 电压和电流来为 USB Pendrive 供电?[/quot]

    否、VBUS 引脚不输出5V 电压。 5V 必须来自 VBUS 可触发开/关的另一个电源。

    [引用 userid="361046" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1009274/tm4c1294ncpdt-usb---vbus-pin-connection-queries ]c)我们使用电源开关来保护外部 USB 问题、因此我们能否将 TM4C1294NCPDTI3的 VBUS 连接到电源开关 IC?[/quot]

    我不太熟悉电源开关、但如果您可以向我介绍器件数据表、我可以查看一下。 我不看任何东西的猜测是肯定的。

    此致、
    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    很抱歉耽误你的答复。

     我们将 LM3525MX-H/NOPB 用作设计中的保护(电源开关)。

    数据表

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LM3525MX-H/NOPB/

    要 通过 VBUS 触发开/关、 我们是否需要将 TM4C1294NCPDTI3的 VBUS 引脚连接到 LM3525MX-H/NOPB 的 EN 引脚?

    此致

    Francy Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francy、

    感谢您共享器件信息。 否、在这种情况下、您将使用以下信号:

    • USB0EPEN
    • USB0PFLT

    ' USB0EPEN 和 USB0PFLT 的极性和动作在 USB 控制器中是完全可配置的。'

    这将是基于电源开关引脚排列的合适解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回答。

    因此、我们不必使用  TM4C1294NCPDTI3的 VBUS 引脚、对吧?

    此致

    Francy Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francy、

    正确。 如果 您需要支持 USB 器件和 USB 主机/OTG、VBUS 将用于双通道开关、如 TPS2052B。

    此致、

    Ralph