This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何通过以太网连接2-3个客户端

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1010885/tm4c1294ncpdt-how-to-connect-2-3-clients-over-ethernet

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我在其中一个项目中使用以下控制器。

需要支持通过以太网将2个或3个客户端连接到此控制器。

如果提供了一些示例代码或应用手册、将会有所帮助。

 

制造商   德州仪器(TI)          

制造商器件型号       TM4C1294NCPDTI3R       

        IC MCU 32位1MB 闪存128TQFP 说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅 TivaWare 示例 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_tcpecho_server。 TivaWare 库中还有其他以太网示例。  

     此应用手册可能也有帮助。  https://www.ti.com/lit/pdf/spna248