请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我正在创建一个新的 TMS570LC4357应用、因此我正在解决很多问题。 当前的一个问题是、由于 ESM 组1通道1、我收到幻象中断、数据表中标记为"Reserved (保留)"。 您能给我一些关于此问题可能是什么的提示吗?
谢谢、
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在创建一个新的 TMS570LC4357应用、因此我正在解决很多问题。 当前的一个问题是、由于 ESM 组1通道1、我收到幻象中断、数据表中标记为"Reserved (保留)"。 您能给我一些关于此问题可能是什么的提示吗?
谢谢、
Jim
ESM 1.0未分配给任何错误、因此被保留。 ESM 1.1被分配给 ADC2内存奇偶校验错误。
幻象中断是 CPU 无法识别中断源的中断。 在矢量中断模式下、
当 一个外设内发生一个事件时、外设向 VIM 发出一个中断请求
VIM 一旦接收到一个中断、它将从中断矢量表中载入 ISR 的地址、并将其存储到中断矢量寄存器中(IRQVECREG 用于 IRQ 中断、FIQVECREG 用于 FIQ 中断)
3. CPU 接收到中断后、CPU 执行放置在0x18或0x1C ( IRQ 或 FIQ 矢量)上的指令、从中断矢量寄存器加载 ISR 的地址。
4、如果 VIM 中断向量寄存器的内容为零、将生成幻象中断。
在生成幻影 int 之前、VIM RAM 是否已初始化?