This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SCI2驱动程序配置中的 UART。

Guru**** 2477545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009036/tms570lc4357-uart-in-sci2-driver-configuration

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

配置 SCI 2驱动程序需要帮助。  

UART 正在与 SCI1配合使用,但在 SCI2中,我们是否需要任何额外的配置?

首先启用 SCI 1和 SCI 2。 SCI1工作正常。

SCI 接收中断的 SCI 1 LIN1高电平

SCI 2 - LIN2高电平用于 SCI 接收中断

引脚多路复用多种功能、因此启用了 LIN2/SCI2  

LIN2/SCI 2的 LIN2RX 和 LIN2TX

请确认是否需要在 SCI2中执行任何其他配置?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCI2的配置看起来不错。 SCI2的外部电路与 SCI1的外部电路是否相同? 是否有用于 SCI2信号的收发器? 如果您在环回模式下运行测试、是否获得正确的 RXed 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决