This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:创建分区并在外部串行闪存中推送数据

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009122/msp432p401r-creating-a-partition-and-pushing-the-data-in-external-serial-flash

器件型号:MSP432P401R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我正在通过 SPI 接口与外部串行闪存通信。  我已经将闪存驱动程序文件(由供应商提供)与我的应用程序代码集成在一起。

我正在 TIRTOS 上开发一个应用。

控制器:MSP432P401R,外部串行闪存部件号: AT25QF641B-MHB-T

查询:

下面是供应商提供的用户配置文件(闪存驱动程序的一部分)的快照。

由于我在 RTOS 平台上工作、我是否有一个控制来定义将在包装程序函数中使用的端口和引脚定义、如下面的快照中所述。

如下面的快照 GPIO3_base 和 SPI 引脚定义一样

在同一背景下、如何为我在应用中使用的 MSP432执行移植定义。

谢谢、