This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:n2het i2c 代码-已更新

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1010045/tms570ls1227-n2het-i2c-code---updated

器件型号:TMS570LS1227

感谢 TI 员工制作这份非官方/未发布的应用手册和代码。 这对于没有专用 I2C 的 TMS 来说非常有用。

已更改一条指令-第83行、已将 PIN=0更改为 SDA_PIN、这样只需在顶部行1、2上更改 SCL、SDA 即可更轻松地重新映射 SCL、SDA。

我已成功测试它的工作频率高达200kHz、 它在超过200kHz 时开始失败。 但是、与 TI 应用手册中使用的速度相比、我的 BUS/VCLK2速度更低- 50MHz 与90MHz。