This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何知道 TMS570LS3137器件的 MAC 地址

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009533/tms570ls3137-how-to-know-the-mac-address-of-tms570ls3137-device

器件型号:TMS570LS3137

你(们)好

我对 EMAC 和以太网接口非常陌生。 我计划在3137器件的2个 Hercules 开发板之间建立以太网通信。

如何获取 EMAC 外设的 MAC 地址? 如何对 MACSRCADDRLO 和 MACSRCADDRHI 寄存器进行编程? 我读取的 MAC 地址是特定于器件的、用于唯一标识网络中的器件。  

请帮助。

Jai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jai、

    我们不提供器件的 MAC 地址。  此链接可能提供一些有关如何从 ieee.org 获取唯一 MAC 地址的信息:

    https://electronic-products-design.com/resources/customer-guides/manufacturing/obtaining-mac-addresses-for-product-with-an-ethernet-interface

    一旦您拥有了产品的 MAC 地址、您就可以将这些地址编程到    每个器件的 MACSRCADDRLO 和 MACSRCADDRHI 寄存器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 正如我最初发布的那样、我的计划是使用以太网接口连接两个 Hercules 开发板、以便在两个板之间实现点对点通信。 在这种情况下、我能否  使用自己的值对 MACSRCADDRLO 和 MACSRCADDRHI 寄存器进行编程以进行测试。

    例如、开发板1 MAC 地址:AA:BB:CC:DD:EE:FF

        开发板2 MAC 地址:11:22:33:44:55:66

    Jai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jai、

    是的、如果电路板未连接到外部以太网、您可以将自己的值用于寄存器。