This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:有关代码加载的问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009866/tms570ls0714-question-regarding-code-loading

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

尊敬的 TI 支持团队:

我将此微控制器用于 BMS 原型。 问题是、这是我第一次不将 LaunchPad 与 PC 配合使用、因此我需要将代码直接加载到其中、即使我断开 PC 连接、也要保持该状态。

您能否解释一下这是如何完成的? 我计划使用的调试探针是具有14引脚适配器的"XDS100v2"。 所用原理图见附件。

感谢您宝贵的时间、

Nicolás G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.下载并安装 CCS 10.x:CCS 可从 Code Composer Studio 下载(TI.com)下载。 安装过程中、请选择"Hercules "安全 MCU"。

    2.设置 CCS 目标配置文件

      创建 CCS 目标配置、您可以将其命名为 TMS570LS1224_XDS100V2.ccxml。

    • 在 Code Composer Studio 中、转到 File 菜单并选择 New -> Target Configuration File

    • 将目标配置文件命名为 TMS570LS1224_XDS100V2.CCXML 、然后单击 完成

    • 选择连接作为 德州仪器 XDS100V2 USB 调试探针

    • 选择器件作为 TMS570LS1224

    • 保存配置

    3. 启动目标配置,然后连接目标

    4.打开 CCS->Project、选择 Import CCS Project

    5.编译项目

    6.打开 CCS-->工具,选择片上闪存,按如下方式启用“自动 ECC 生成”,然后单击“记住我的设置”

    7.进入 CCS->Run、选择"Load->Load Program"、然后选择程序文件

    将代码加载到 MCU 内部闪存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这将非常有帮助