This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:UART 引导加载程序

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1008957/msp432e401y-uart-bootloader

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

您好!

我正在尝试使用 MSP432E401Y 上的引导加载程序通过 UART 上传代码。

我在 MSP-EXP432E401Y 上使用默认 UART0。

我尝试过几次、按照 slau799b 中描述的说明、它从未工作过。  

我也尝试过 BSL-Scripter、如资源管理器中的"MSP432E4引导加载程序"所述、也不幸运。

我尝试使用连接到 LaunchPad 的 XDS110中的 UART 以及单独的 USB 转 UART 转换器。

请帮助我使其正常工作。

非常感谢。

Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我建议从《MSP432P4xx 引导加载程序用户指南》开始、在下一页中完成相关步骤。

    https://www.ti.com/tool/MSPBSL 

    您是否收到特定错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的回答。

    我看到 MSP432P4xx 的引导加载程序与 MSP432E4xx 的引导加载程序不同,文档是否仍然相关?

    我遇到的错误是"No Response Bytes received from BSL!"。 我检查并多次尝试接线、波特率等。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    你是对的。  E4和 P4是不同的 BSL。  以下链接适用于 E4。

    https://www.ti.com/lit/slau746 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    谢谢、我已经阅读过这份文档几次了、找不到解决方案。