This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C129硬件 AES CFB 128位加密和解密

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009691/tm4c1294ncpdt-tm4c129-hardware-aes-cfb-128-bit-encryption-and-decryption

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、我正在使用 TM4C129 micro、我想使用它的硬件 AES 引擎。 我的 AES 模式是 CFB128位。 我有两个问题。 硬件 AES 引擎是否支持可变长度数据? 例如、我能否加密20个字节、然后解密30个字节、再加密100个字节等 我在这个论坛上读了一些文章、似乎硬件 AES 引擎必须处理16字节的多个数据长度。 硬件 AES 引擎能否同时处理来自不同会话的 AES 数据。 用例为。 假设我有两个器件同时与我的 TM4C129 micro 通信、器件1向我发送 iv 并开始与我交换 AES 数据。 同时、器件2向我发送 iv 并开始与我交换 AES 数据。 TM4C129能否使用两个器件正确加密/解密 AES 数据? 谢谢。

最好

Gu