This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:HALCoGen CSP、诊断库 CSP 和 MCAL 之间的差异

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009327/safeti-halcogen-csp-difference-between-halcogen-csp-diagnostic-library-csp-and-mcal

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:RM57L843HALCOGEN

大家好、

我收到了客户的问题。

使用器件"RM57L843"开发"功能安全软件"时、我们将使用 HALCoGen CSP 和诊断库 CSP 软件。

那么、您对使用 HALCoGen CSP 和诊断库 CSP 软件而不是 MCAL 有何看法。

我想知道 HALCoGen CSP、诊断库 CSP 和 MCAL 之间的区别。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为我们的软件产品提供合规性支持包(CSP)、例如由 HalCoGen 生成的代码、SafeTI 诊断库和 MCAL 驱动程序。 每个代码集都有自己的 CSP、可用于鉴定 TI 生成的软件是否可用于您的功能安全应用。 不需要使用它们、因为您可以选择其他工具来执行您自己的测试。

    您需要满足 IEC61508软件要求、以降低应用中的系统故障风险。 CSP 可用于显示软件是按照这些标准开发的。 请注意、这并不意味着您的所有特定需求都将得到满足、您需要查看材料、以确定并弥补与应用特定需求有关的任何差距。

    这些 CSP 是专为与 TI CCS 工具配合使用而开发的。 它们不支持其他 IDE。 由于 CSP 封装中不包含 LDRAUnit、  因此必须直接从 LDRA 获得 LDRAUnit 工具的许可。

     如果使用 AutoSar、则需要 MCAL 驱动程序。  TMS570 MCAL 还附带 CSP。 此 CSP 不支持运行单元测试、因此不需要 LDRAUnit 工具。